请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当我不使用 C++虚拟方法时、我遇到了一个构建完全如预期的问题。 只要我使用单个虚拟方法、编译器就会开始保留所有 stdio 符号(printf、fputs 等)。 将~4K 的.text 代码大小添加到我的项目中。 我的项目非常小(.text 的~1K)、我已验证代码中没有任何 stdio 方法的引用。 如果虚拟方法是空函数、也会发生这种情况。
谢谢、
Stuart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我不使用 C++虚拟方法时、我遇到了一个构建完全如预期的问题。 只要我使用单个虚拟方法、编译器就会开始保留所有 stdio 符号(printf、fputs 等)。 将~4K 的.text 代码大小添加到我的项目中。 我的项目非常小(.text 的~1K)、我已验证代码中没有任何 stdio 方法的引用。 如果虚拟方法是空函数、也会发生这种情况。
谢谢、
Stuart
感谢您私下提供测试用例。 我能够重现相同的结果。 我提交 了 EXT_EP-10217 以进行此调查。 欢迎您访问该链接。
谢谢、此致、
乔治