This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN't 调试代码、几天前就开始运行并被调试。 CCS 10.1.1 - TMS320F28035

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972794/can-t-debug-code-that-worked-and-was-debugged-a-few-days-ago-ccs-10-1-1---tms320f28035

这是为什么?

我重新编译了代码、更新了 CCS、重新启动了我的计算机、重置了器件、返回到上周使用的旧版本等

而且-每次我尝试调试使用的代码时,它都会经过正确的对话框,但不允许调试-不从 main()的第一行开始,也不允许运行、暂停等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅希、

    您是否尝试清理项目并进行构建?

    更新 CCS 后、尝试重新导入工程、然后构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已经重建了几次-尤其是在使用不同版本的代码时-所有这些都在过去工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请创建一个新的工作区、并将项目导入新的工作区并进行构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅希、

    您可能已经意识到这一点。 按照您发送的快照、您应该选择正在运行的 C28x 内核、而不是仿真器。 我相信您可以看到"运行/暂停"对话框。  

    谢谢、此致

    Pramod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我选择的是正确的内核、而不是仿真器。

    我在另一个文件夹中创建了一个新工作区和一个新项目。

    已复制所有源文件并能够进行调试。 然后我将项目文件复制回原始工作区-但我更改了项目文件夹的名称。

    项目文件夹是否具有 这导致了问题吗? 我将文件夹和项目重命名为没有空格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看"Breakpoints"窗口、查看您是否有任何来自上次调试会话的断点。

    我不知道原因、但有时这会阻止 CCS 启用调试、"run"按钮保持灰色。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mechi Fendel">项目文件夹是否具有 这导致了问题吗? 我将文件夹和项目重命名为没有空格。

    是的。 文件/文件夹名称中的空格可能会导致问题、应避免:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/740719