This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS V10.2在启动后挂起。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/974296/ccs-v10-2-hangs-after-starting

我安装并启动了 CCS V10.2。 它在显示工作区后挂起、不接受任何进一步的输入(键盘/鼠标)、只能由任务管理器停止。 这可能取决于我的 Windows 设置、但我不知道问题可能是什么。 我尝试以管理员身份运行它、但这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    Gerhard Woelfl 说:
    显示工作区后挂起

    您是否参考了工作区位置提示? 或者、您是否已经过去了、CCS IDE 才会实际打开?

    您正在运行的主机操作系统版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用程序在显示屏幕后挂起(见下文)、不会对任何输入做出反应。

    我使用的是 CCS 10.2和 Windows 10。

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图的链接已断开。 请重新发布。 如果您仍有问题、请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki