请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 工具/软件:Code Composer Studio
能不能有人解释一下 TI 报告的上述问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
能不能有人解释一下 TI 报告的上述问题。
问题出在 xdctools 错误解析器、该解析器查看编译器输出、然后将其解析为错误、警告和建议。 此解析器仅在 xdctools 编译 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 时运行。 CCS 中的正常错误分析器不存在此问题。
在这种情况下、C2000编译器提供了一条特殊的建议语句、该语句会将其解释为错误而不是建议。 在 C2000器件上构建 SYS/BIOS 应用时会出现这种情况。
package/cfg/app_pe28fp.c"、第1932行(第13列):建议:(性能)
EABI 双精度为64位、而 COFF 为32位。
考虑将双精度数更改为浮点数以提高中的性能
FPU32模式。
此致、
John