This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:QSPI NOR 闪存示例、闪存大小

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/974005/processor-sdk-am437x-qspi-nor-flash-example-flash-size

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

您好!

我使用的是 SDK 示例项目"QSPI_BasicExample_idkAM437x_armExampleProject"。 根据我的理解、AM437x IDK 上使用的是512[MBIT]= 64[MByte] QSPI 闪存。  

QSPI NOR 闪存驱动程序中的闪存大小哈希#define 是否可能错误?   

它看起来像哈希定义表示一个32[MByte]闪存。

上述代码对于较新的 SDK 版本6.3.0.106也有效。

谢谢、

Inno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、

    正确的是、S25FL_FLASH_DEVICE_SIZE 需要更新为64MB、而不是32MB。  

    我通过查看 AM437x IDK EVM 硬件指南中规定 正在使用 MX66L51235FMIP10G 的第2.7.2节来确认了这一点。 正如您在帖子中提到的、该闪存为512 MB 或64 MB。  

    感谢您检测到这种情况。 我将向开发团队提交一个 TT。

    此致、

    Dillon