This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:适用于 BeagleBone Black 的 TI-RTOS

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/973592/codecomposer-ti-rtos-for-beaglebone-black

器件型号:CODECOMPOSER

我在同一目录下安装了处理器 SDK RTOS 和 CCS。 我使用 PDK 文件夹下的批处理文件提取了示例工程。 但我发现 许多项目的"构建方案失败"、我附加了一个项目:


****为项目 NIMU_BasicExample_bbbAM335x_armExampleproject 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

编译文件:"c:/ti/pdk_am335x_1_0_17/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/am335x/armv7/bios/nimu_bbbam335x.cfg
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_76_03_01/packages;C:/ti/pdk_am335x_1_0_17/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t GNU.targets.arm.a8F -p ti.platforms.evmAM3359 -r debug -c "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32 "C:/ti/pdk_am335x_1_0_17/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/am335x/armv7/bios/nimu_bbbam335x.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/nimu_bbbam335x_pa8fg.cfg 配置 Nimu_Bambam335x.xa8fg ...
subdir_rules.mk:40:目标'Build-1386366943-InProc '的配方失败
JS:"c:/ti/pdk_am335x_1_0_17/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/am335x/armv7/bios/nimu_bbbam335x.cfg、第100行:xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:无法在路径"c:/ti/bios_6_76_03_01/packages;C:/ti/pdk_am335x_1_0_17/packages;C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages;..."上找到软件包"ti.ndk.config"。 确保正确设置了封装路径。
"./package/cfg/nimu_bbbam335x_pa8fg.cfg,第192行
gmake.exe:***[package.mak:218:package/cfg/Nimu_bbbam335x_pa8fg.xdl]错误1
JS:"c:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1386366943-InProC]错误1.
gmake:***[build-1386366943]错误2.
subdir_rules.mk:37:目标'build-1386366943'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****