This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:如何解决这些问题错误。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/973700/ccs-processor-sdk-am335x-how-to-make-those-problem-errors-go-away

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

这是一个 CCS 10、我在一段时间前从 CCCS 7.2...   

简单地说...  项目没有任何错误...

但是"问题"窗口告诉我有12个问题。   这12个错误是项目从未发生过的。  不是过去几年。   CCS 10是如何发明它们的?

无论我右键单击它多少次并将其清除、它都会在几秒钟内返回、并告诉我有12个。

无论我多少次重建整个项目(无小任务)、它都在几秒钟内返回、告诉我有12个项目。

这些不是错误。  我可以选择一个、它会转到"未定义"函数... 然后按 F3键、它将转到定义!  那么、很显然、它可以被解决、并且是!

如何让 CCS 10停止向我撒谎、说有错误?   这是一件重要的事情、我知道在编译工程时会出现真正的错误。  不是假冒的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Christopher Weber">简单地说...  项目没有任何错误...

    我怀疑这些是 Codan 错误、而不是实际的构建错误。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/944045/3487430#3487430

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。

    为什么默认情况下它们处于打开状态?  CCS 7.2没有发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、它通常不开启。 但是、我看到在将旧 CCS 工程导入到新 CCS IDE 中时会打开它的一些情况。Eclipse 导入向导可能会出现一些问题。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目级别的设置被设置为"使用工作区设置"。  项目未启动。

    我安装了 CCS 10、并打开了上一个工作区。  因此、在某个地方、它打开了。

    当我在 CCS 7和 CCS 10之间来回切换时、它告诉我工作区版本不同(较旧/较新)。  这就是我在不同版本之间经历的所有事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的额外信息。 我想我模糊地回忆一下另一个实例、其中尽管项目使用工作区设置、但选项仍以某种方式打开。 老实说,科丹有很多问题,我把它们弄混了。