器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我们将 定制板与 TDA4 SOC 搭配使用。
但是、当重新启动内核时、它在使用 最新的 SDK 7.1重新启动系统时卡住。
--------------------------------------
J7-EVM ^:root 上次登录:THU 11月19日18:09:27 UTC 2020 ~[[41;148Rroot@J7-EVM:~# 1;148R -sh:1:命令未找到-sh:148R:命令未找到 root@J7-EVM: @# root~ J7-EVM:Ω# reboot 停止用户 root 的会话 C2。 [确定]已删除层 system-Weston.slice。 [确定]停止目标 RPC 端口映射器。 [ OK ]停止目标计时器。 [确定]已停止日志文件的每日旋转。 [确定]停止每日清理临时目录。 正在通过 kexec...停止重新引导和转储 vmcore 正在停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv3。。 正在停止加载/保存随机种子... [确定]停止目标登录提示。 正在停止作业假脱机工具... 正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈... 正在停止周期性命令调度程序... [确定]已停止演示。 正在停止 tty1上的 Getty... 正在停止 irqbalance 守护程序... 正在停止 ttyS2...上的串行 Getty 正在停止 ttyS3...上的串行 Getty 正在停止简单网络管理▒…协议(SNMP)守护程序.... [确定]停止目标系统时间同步。 [确定]停止目标系统时间设置。 正在停止 telnetd.service ... [确定]停止作业假脱机工具。 [确定]已停止周期命令调度程序。 [确定]停止了 irqbalance 守护程序。 [确定]已停止等待网络配置。 [确定]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。 [确定]停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv2 / 3。 [▒…]已停止简单网络管理协议(SNMP)守护程序。 [确定]已在 tty1上停止 Getty。 [确定]已在 ttyS2上停止串行 Getty。 [确定]已在 ttyS3上停止串行 Getty。 [确定]已停止通过 kexec 重新引导和转储 vmcore。 [确定]停止加载/保存随机种子。 [确定]已停止 telnetd.service。 [确定]已停止用户 root 的会话 C2。 [确定]已删除片 system-Getty.slice。 [确定]已删除片 system-serial\x2dgetty.slice。 [确定]停止目标主机和网络名称查找。 正在停止登录服务... 正在停止 UID 0的用户管理器... 正在停止 weston.service ... [确定]已停止 UID 0的 User Manager。 [确定]已停止 weston.service。 正在停止 rc.pvr.service ... 正在停止用户运行时目录/run/user/0... [确定]卸载/run/user/0. [确定]已停止 rc.pvr.service。 [确定]已停止用户运行时目录/run/user/0. [确定]删除了 UID 0的层用户层。 停止 D 总线系统信息总线。 正在停止允许用户会话... [确定] D 总线系统信息总线已停止 [确定]登录服务已停止。 [确定]已停止允许用户会话。 [确定]目标网络已停止。 [确定]停止目标远程文件系统。 正在停止网络名称解析... [确定]停止网络名称解析。 正在停止网络服务... [确定]网络服务已停止。 [确定]停止目标网络(预)。 [确定]已停止 IPv6数据包过滤框架。 [确定]已停止 IPv4数据包过滤框架。 [确定]停止目标基本系统。 [确定]停止的目标路径。 [ OK ] Stopped Dispatch Password▒…ts to Console Directory Watch。 [确定]已停止转发密码 R▒…est to Wall Directory Watch。 [确定]停止目标层面。 [确定]已删除层用户和会话层。 [确定]目标套接字已停止。 [确定]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。 [确定]关闭的 D-Bus 系统消息总线插座。 [确定]关闭了 API 的 Docker 套接字。 [确定]关闭 dropbear.socket。 [确定]停止目标系统初始化。 正在停止硬件 RNG Entropy Gatherer Daemon ... [确定]停止应用内核变量。 [ OK ]停止加载内核模块。 正在停止网络时间同步... 正在停止更新 utmp 关于系统引导/关机... [确定]停止硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。 [确定]停止更新 utmp 关于系统引导/关机。 [确定]已停止网络时间同步。 [确定]停止创建易失性文件和目录。 [确定]停止目标本地文件系统。 卸载/media/ram... 卸载/run/media/mmcblk0p1... 正在卸载临时目录(/tmp)... 卸载/var/volatile... [确定]卸载/media/ram. [确定]卸载/run/media/mmcblk0p1. [确定]卸载的临时目录(/tmp)。 [确定]卸载/var/volatile. [确定]停止目标交换。 [确定]已达到目标卸载所有文件系统。 [确定]/dev/mmcblk0p1.上的文件系统检查已停止 [确定]已删除片 system-systemd\x2dfsck.slice。 [确定]停止目标本地文件系统(预)。 [确定]已停止重新装载根和内核文件系统。 [确定]已停止在/dev/中 创建静态设备节点。 [确定]达到目标关闭。 [确定]达到目标最终步骤。 [确定]已开始重新引导。 [确定]已达到目标重新引导。 [66.082257]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止! [66.089259]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止! [66.096129]看门狗:看门狗0:看门狗没有停止! [66.112529] systemd-shutdown [1]:同步文件系统和阻止设备。 [66.119301] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程... [66.129664] systemd-journale[160]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。 [66.147745] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程... [66.157482] systemd-shutdown [1]:硬件看门狗"K3 RTI Watchd',版本0 [66.165867] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。 [66.173535][1077]:使用选项"(null)"重新安装"/"只读。 [66.190177] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 opts:(null) [66.196935] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。 [66.202517] systemd-shutdown [1]:禁用交换。 [66.208784] systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。 [66.214015] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。 [66.220949] systemd-shutdown[1]:分离了所有循环设备。 [66.226523] systemd-shutdown [1]:断开 DM 设备。 [66.231752] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已断开。 [66.237142] systemd-shutdown[1]:分离了所有文件系统、交换、循环设备和 DM 设备。 [66.249439] systemd-shutdown [1]:同步文件系统和阻止设备。 [66.256165] systemd-shutdown [1]:正在重新启动。 [66.277308] PCI_general_config_write32:20次回调被抑制 [66.277315] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xdc 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [66.2995] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xdc 可能会损坏相邻的 RW1C 位[66.2995] PCI_BUS 0000:0000:00:00:6026位 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位 [66.312543] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x9C 可能会损坏相邻的 RW1C 位 [66.322297] PCI_BUS 0000:00:00:2-byte 配置写入0000:00:00.0偏移量0x9C 可能会损坏相邻的 RW1C 位[66.322297] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位 [66.341703] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位 [66.351613]重新启动:重新启动系统
然后它在没有任何打印的情况下卡住。
这与我们的硬件有什么关系吗?
有什么好的建议?