This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里可以找到套接字编程的文档和示例?

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/971214/where-can-i-find-documentation-and-examples-for-socket-programming

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

我想使用以太网电缆将数据从主机传输到 DDR 存储器。 我想知道在哪里可以找到与它相关的示例代码和文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parameswaran、

    您能不能告诉我您使用的是哪种设备、以便我可以将其交给相应的团队。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在使用 TDA2x EVM 板、并尝试使用以太网电缆将数据从主机 PC 发送到 A15内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 VISION SDK 还是其他 SDK?

    Linux 在 A15内核上运行?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 Vision SDK,但我们需要开发独立的代码,以便在主机和目标之间进行通信。

    我们计划在 A15上使用 SYSBIOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档

    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_NetworkTools.pdf

    网络 RX 链接:vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_common\network_Rx

    网络 TX 链接:vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_common\network_tx

    演示示示例用例:vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\network_rx_TX

    谢谢

    加维拉尤