This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:为什么在 AWR1843实验室演示中将 Build XDCtools 设置为 AWR16XX?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/970013/ccs-awr1843boost-why-build-xdctools-is-set-to-awr16xx-in-awr1843-lab-demo

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

我在 AWR1843实验室演示中发现了 XDCtools 的构建设置:00007 MMR、00008自动泊车适用于 AWR16xx。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REE、

    这是.projectspec 文件中的微小更改。 这对在 CCS 中重建工程没有影响、也对存储器映射没有任何影响。

    您可以更改.projectspec 文件、以便将"AWR16XX"更改为"AWR18XX"。 然后、您需要将实验重新导入 CCS 并重新构建。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 此主题现在将被视为已解决并已关闭。

    此致、
    Kyle