This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI ARM C/C++编译器 v5.1.6

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/971777/compiler-ti-arm-c-c-compiler-v5-1-6

您好!

无法在此页面上"提出相关问题"( )、因此开了一个新 TT。

我还在为需要此确切版本的工程寻找 v5.1.6编译器。 我还可以获取此编译器的副本吗?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 Code Composer Studio 中安装 TI ARM 编译器5.1.6版。  请参阅文章 编译器安装和选择。  确保 取消选中  Show only the latest versions of available software 复选框

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George、

    但是、我们使用 Linux 命令行来编译软件、实际上并不使用 code composer。 很抱歉、我将 TT 发布到 CCS 论坛以匹配先前引用的 TT。

    我还需要更新我们的构建服务器等 因此、如果可以的话、我更愿意获得 Linux .bin 安装程序、就像这里提供的 Linux 版本一样、

    谢谢

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明需要此类旧版本 TI ARM 编译器的情况。

    谢谢、此致、

    乔治   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sean harre">我还需要更新我们的构建服务器等 因此、如果可以的话、我更愿意获得 Linux .bin 安装程序、就像这里为 Linux 提供的安装程序一样、[/quot]在 Ubuntu 下安装 CCS 10.2时、我只使用更新机制来安装 TI ARM 编译器5.1.6。

    CCS 下载编译器安装程序并显示"Restart Code Composer Studio to apply the software update?(是否重新启动 Code Composer Studio 以应用软件更新?)" 您可以看到下载的安装程序:

    $文件~/ti/ccs1020/ccs/eclipse/downloads/ti_cgt_tms470_5.1.6_linux_installer_x86.bin
    /home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/eclipse/downloads/ti_cgt_tms470_5.1.6_linux_installer_x86.bin:elf 32位 LSB 可执行文件、英特尔80386、版本1 (GNU/Linux)、静态链接、剥离
    的$ ls -l ~/ti/ccs1020/ccs/eclipse/downloads/ti_cgt_tms470_5.1.6_linux_installer_x86.bin
    -rwxr-xr-x 1 MR_halfword MR_halfword 57965869 2018年2月2日/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/eclipse/downloads/ti_cgt_tms470_5.1.6_linux_installer_x86.bin
    

    我能够保存下载的 ti_cgt_tms470_5.1.6_linux_installer_x86.bin 安装程序的副本、并运行它以将编译器安装到 CCS 安装之外的目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢切斯特·吉隆!

    由于其他情况、编译器是通过专用渠道提供给客户的。

    谢谢、此致、

    乔治