This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何根据打开的工程使用不同的表达式集?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972326/how-to-use-different-sets-of-expressions-according-to-the-open-project

您好!

我以前使用过 IAR、现在在 CCS9上有一些项目。

在 IAR 上、当您想要打开一个工作区时、您可以单击.eww 文件、获取包含1个或多个项目的工作区、以及包含您添加的专用表达式的监视窗口。

CCS 的工作方式是什么?

例如、我有一个具有一组表达式的 C2000项目、那么我需要使用另一组表达式来处理 MSP430项目。

-我是否每次都需要导入/导出表达式? (不是最好的方法、因为它将导入的表达式添加到当前集而不是替换它)

-是否应使用切换工作区选项?

-是否有其他方法?

谢谢你。

此致、Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    [引用 user="RomainP"]

    -我是否每次都需要导入/导出表达式? (不是最好的方法、因为它将导入的表达式添加到当前集而不是替换它)

    -是否应使用切换工作区选项?

    [/报价]

    这些选项中的任何一个都可以使用。

    第二个选项可能是您的用例的首选选项

    谢谢

    Ki