This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17和摄像头配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2EG-17, TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/969714/tda2eg-17-and-camera-configuration

主题中讨论的其他器件:TDA2EG-17TDA2E

您好!

 我使用的是 TDA2EG-17

我使用的摄像头是"Sony ISX02"(1280x960和1280x72030FPS) 
如何设置“Sony ISX02”配置,如何设置? 
我已经阅读了 VisionSDK_UserGuide_ISS_SensorFramework.pdf 

但总体过程有点不清楚

我是否应该检查其他文件以使其更清楚?

他的大致流程是什么?


谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA2E 没有成像子系统、因此您参考的用户指南不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!! ,如果要设置此摄像机,如何配置它? 
    我可以在哪里参考它? 

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 VISION SDK 中的 ov10635传感器配置。 它也是 YUV 传感器、用于许多用例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    那么、这意味着参考 ov10635传感器配置并更改为我的摄像头配置(Sony ISX020)?

    您能告诉我更改配置的(用例)示例在哪里?

    或者我可以参考任何文档吗?

    感谢你的帮助><

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、大多数基于 VIP 的用例在 SERDES 接口上使用 OV10635传感器、即 UB913和 UB914。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    非常感谢您的帮助!!

    顺便说一下、是否有任何文档可供参考?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以参阅文件夹 vision_sdk\docs\UserGuides 中的用户指南和数据表以了解用例级别详细信息。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    想问一个问题! 

    如何在软件层上设置摄像机和显示

    在程序中、将大约 ov10635更改为我的摄像机

    还是有点不明白
    我不确定如何在“程序”中修改它 

    我不确定该计划的哪一部分
    您能给我更多的建议吗 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅软件架构文档吗? 它解释了代码的不同部分是如何组织的。  

    此致、

    Brijesh