This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 安装 Windows 7 (64位) Java dll 错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972136/ccs-install-windows-7-64-bit-java-dll-error

尝试在 Windows 7 64位上重新安装 CCS 10.2.0.00009_win64

在安装的最后阶段、会 显示对话框:运行 C:/ti/ccs1020/ccs/eclipse/exlipsec.exe -永不终止。

错误日志片段:

!Entry com.ti.common.core 1 0 2021-01-19 00:43:11.395
!message path=ccs_base/DebugServer

!Entry com.ti.common.core 1 0 2021-01-19 00:43:11.395
!message debugServerDir=C:/ti/ccs1020/ccs/ccs_base/DebugServer

entry org.eclipse.OSGi 4 0 2021-01-19 00:43:24.359
消息 Application error
stack 1
:uncharticon.stack 1!!
!!!!!!!!!!!libertike.lib_libertike.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

已附加错误日志。

e2e.ti.com/.../8168_2E00_.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEE:

    请检查您是否具有所需的 MSVC 可再发行库:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#installation-error-related-to-missing-msvc-redistributable-libraries

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、一如既往、感谢您的快速响应。 再进一步……

    很好的电话! 我能够通过直接下载安装 Windows 7的修复程序。 (当然、这里的根本问题是、现在 MS 已终止了 Win 7支持。 在您说“更新到 Windows 10”之前(!!! )、主要是为了将此机器保持为 Win 7的原始安装、这主要是出于其他原因-与 TI 无关。) (笑声)

    安装程序(几乎)现在完成、但出现警告:'SVC 组件无法安装。 在使用 CCS 之前、请从 C:\ti\ccs1020/ccs/安装程序手动安装可执行文件。' (SiC) --注意类似 UNIX 的前斜杠*。

    从此处开始、尝试手动安装 MSVC 可再发行软件(CCS 安装程序附带的14.25.28508)失败、并显示0x80240017错误。 我想这也是因为 MS 更新错误不再可用。

    好的、开始搜索...

    FWiw 在 Windows 封装的 SDK 中发现了类似的 UNIX/Linux 路径斜线。 很容易修复;当然、但可能是一个很好的质量控制机会...

    编辑:还尝试安装 MSVC 2015-2019可再发行(x64)- 14.28.29325从 MS 直接下载。 没有 Joy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到的另一件事是、我认为您需要为 Windows 7安装 SP1。 也许这会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,已经尝试手动安装已下载的 SP1 (Windows6.1-KB3102810-x64) --也不幸运...

    报告“此更新不适用于您的计算机”-即使这显然不是 SP1更新的安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了达到这一目的、我成功地在 Win7-64 PC 上安装了 CCS 10.2.0。 但是、此 PC 已安装 SP1和一组其他补丁、已存在很长时间。 祝您顺利地安装了 SP1。 我已经在网上看到,您可能首先需要一些其他 Win 7修补程序来安装它,或者可能与您已安装的某些修补程序发生冲突。