This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C2000 C++14支持

Guru**** 2590240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/971133/compiler-c2000-c-14-support

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、论坛。 何时为 C2000系列发布 C++14编译器? 我们希望在 C2000上使用我们的库、但 C++03将我们联系在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划支持 C28x 的 C++14。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... C++11呢? 我们能否看到编译器开发的当前发展蓝图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不会发布功能路线图。  但是、对于 C28x 上的 C++支持、目前没有超过 C++03的计划。  这可能会根据需求发生变化、但现在我们的发展蓝图中没有这种变化。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这篇文章说、否则。
    此外、TI 为何不希望实现现代 C++? 尤其是在 C2000上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 Arm 和 MSP 编译器中存在 C++14支持但 C28x 不支持 C28x 的原因是 C28x 不可按字节寻址。  这使得实施支持更具挑战性。  目前、对 C28x 上较新的 C++标准的需求不足、无法证明这一努力与其他领域相比是合理的。  这是我们希望做的事情,但目前没有计划这样做。  正如我之前提到的、如果需求增加、这些计划可能会改变。

    此致、

    John