This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将 CCS6.2项目移植到 CCS10

Guru**** 2595570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/971179/codecomposer-porting-ccs6-2-project-to-ccs10

器件型号:CODECOMPOSER

您好!  

我的客户在将 CCS6.2项目移植到 CCS10时遇到问题。 我们 已经在 SensorForum 中打开了一个 Thread、建议将该主题移至 CCS 论坛。 您能否将此主题作为起点: PGA970:将 CCS6.2项目移植到 CCS10。  

谢谢、致以诚挚的问候  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、Eduard、

    看起来更新站点列表已清除。 您使用的是 CCS 10的确切版本? CCS 10.0.0?

    谢谢

    Ki