This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 会在特定行中打开特定文件

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/970565/ccs-externaly-open-specific-file-at-specific-line

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我想在 CCS 中的特定行打开文件。

我在控制台中使用此命令:  
C:\ti\ccs901\ccs\ccs\eclipse>eclipse.exe %USERPROFILE%\path_TO_files\file_name.c:num_for_line
它的工作原理。  Eclipse 已启动(如果尚未启动)且文件正在打开。

当我尝试:
C:\ti\ccs901\ccs\ccs\eclipse>ccstudio.exe %USERPROFILE%\path_TO_files\file_name.c:num_for_line
它不工作。

是否有任何方法可以在 CCS 中打开外部文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我们的启动器存在一个已知限制、该限制本应在 CCSv9.0.0中修复。 我将需要调查这个问题为什么仍然存在。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    如您所见、我使用的是 ccs901、该限制仍然存在。
    我非常感谢在哪个版本中修复它的任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用最新的 CCS (10.2.0)、问题仍然存在。 因此、在任何 CCS 版本中都未修复该问题。 我们将需要研究该修复程序为何尚未对任何 CCS 编译进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此功能在 Eclipse 中工作、则在 CCS 上运行此功能似乎不应太费力。 我希望我们能在下一个版本中看到它:)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]我们需要研究该修复程序为何尚未对任何 CCS 编译进行修复。

    这也是一个已知问题。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10213