请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
我想在演示 lab0008_automated_停止 中应用 CAN 通信。
请参阅演示 lab0007_MRR、我修改了 lab0008的 MSS_main.c 我还在中添加了调试日志
CAN_Transmit 调度
如下所示:
int32_t CAN_Transmit 调度(uint32_t msg_id、
uint8_t *txmsg、uint32_t len)
{
volatile uint32_t 索引= 0;
内部32_t RetVal = 0;
内部32_t 错误代码= 0;
system_printf ("消息%x len %d\n"、msg_id、len);
if (帧类型=CANFD_MCANFrameType_FD)
{
Task_sleep (1);
while (len > 64U)
{
RetVal = CANFD_transmitData (txMsgObjHandle、msg_id、CANFD_MCANFrameType_FD、64U、&txmsg[index]、 错误代码(&R);
System_printf ("A":FD 返回值%x、勘误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
索引=索引+ 64U;
Len = len - 64U;
Task_sleep(1);
}
RetVal = CANFD_transmitData (txMsgObjHandle、msg_id、CANFD_MCANFrameType_FD、len、&txmsg[index]、 错误代码(&R);
System_printf ("B":FD 返回值%x、勘误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
}
其他
{
while (len > 8U)
{
RetVal = CANFD_transmitData (txMsgObjHandle、msg_id、CANFD_MCANFrameType_Classic、8U、&txmsg[index]、 错误代码(&R);
System_printf ("A":经典返回值%x、勘误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
如果(RetVal < 0)
{
继续;
}
索引=索引+ 8U;
Len = len - 8U;
}
RetVal = CANFD_transmitData (txMsgObjHandle、msg_id、CANFD_MCANFrameType_Classic、len、&txmsg[index]、 错误代码(&R);
System_printf ("B":经典返回值%x、勘误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
while (RetVal < 0)
{
//System_printf ("调试:传输 CAN 数据%x 时出错、错误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
RetVal = CANFD_transmitData (txMsgObjHandle、msg_id、CANFD_MCANFrameType_Classic、len、&txmsg[index]、 错误代码(&R);
System_printf ("C:经典返回值%x、勘误代码%x\n"、RetVal、错误代码);
}
}
返回 RetVal;
}
此外、我在 ARM 连接器的构建设置中添加了库、如下所示:
然后、我成功地重建演示并在调试模式下运行、但 CAN 通信不起作用。 我尝试了 FD 和经典...
下面是使用 CAN Classic 时的错误代码、retval 和 errcode 与使用 CAN FD 时的错误代码相同。
[Cortex_R4_0]调试:启动初始化任务 [C674x_0]处理器创建:(radarProcessInstance_t *) 0x80a4d8 处理器创建:(RADARDEMO_RANGEPROC_Handle *) 0x0 处理器 堆创建:(RADARDEMO_DOPTIONPROC_Handle *) 0x80A557_DRC 创建:0x80DCC280008 *(RADCLADDRB) RAD28000_CLADDRC:(0x80100_CLADDRB) 大小61440 (0xf000)、使用58312 (0xe3c8) LL2暂存:大小8192 (0x2000)、使用6656 (0x1a00) LL1暂存:大小16384 (0x4000)、使用16384 (0x4000) HSRAM 堆:大小0 (0x0)、使用0 (0x0) [Cortex_R4_0]调试模块已初始化毫米波 调试:已同步的毫米波调试模块 CLI 为操作 集 LDO 旁路 调试:已为 MRR 配置毫米波。 调试:传感器将立即启动。 消息 c1 len 36 a: classic return value ffff,Errcode fff253 a:classic return value ffffff,Errcode fff253 a:classic return value ffff,Errcode fff253 a:classic return value ffff,Errcode fff253 a:classic return value ffff ffff,Errcode fff253 a: 经典返回值 ffff、勘误代码 fff253 a:经典返回值 ffff、勘误代码 fff253