This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:能否将 AWR1843BOOST 设计用于障碍物检测目的?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS, AWR1843BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/969286/ccs-awr1843boost-can-i-use-awr1843boost-design-for-obstacle-detection-purpose

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOST-ODSAWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

实验室演示 lab0004_obstance_detection 是根据 AWR1642BOOST-ODS 设计的。  

但我们计划使用 AWR1843BOOST 进行障碍物检测。 我想知道:

是 AWR1843BOOST 的天线设计、非常适合障碍物检测。

lab0004_obstance_detection 中使用的配置参数是否是 AWR1843BOOST 用于障碍物检测的理想选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843BOOST 天线旨在提供方位角方面的最佳性能。 因此、在 MIMO 模式下、天线支持8 Rx 虚拟阵列。 在仰角范围内、天线阵列仅为2RX。 因此、仰角的角分辨率仅为~55deg。 这就是为什么这不是用于障碍物检测的最佳天线。

    无法在 AWR1843BOOST 上正确运行 lab0004。 角度估算将不正确。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    AWR1843Boost 的仰角是否为-55度~+55度?

    为了进行障碍物检测、尤其是车辆倒车雷达、您能否告诉我哪款评估板最适合?

    您能不能⁇AWR1642 Boost-ODS 的方位角和仰角性能

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在您的另一个 AWR1843BOOST 主题中提到的、请考虑在 USRR 模式下的 lab0007演示。

    有关 AWR1843BOOST 天线的仰角 FOV、请查看 EVM 用户指南。 它包含 Rx/Tx 增益图。

    谢谢你

    Cesar