This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:在将工程导入到 CCS 工作区时置位

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968486/ccs-msp432p4111-assert-while-importing-projects-to-ccs-workspace

器件型号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

我的工作区包含3个项目:

tirtos_builds_MSP_EXP... (库、TI SDK)

库(库、依赖于 tirtos_builds)

应用程序(可执行、依赖于 抽象库和 tirtos_builds)

如果我尝试通过选择其中的3个导入、则 CCS 弹出"Assertion failed:operation was not prepared"

我一直在关注   、可能还有其他方法、但始终存在此问题

日志文件仅提供内部 Eclipse 函数断言、但对我来说没有意义。

这实际上取决于项目的导入顺序、我的意思 是、如果我导入库、库和 tirtos_builds_MSP_EXP 会正确导入。 但是、如果我导入应用程序、则会发生错误、并且错误窗口显示没有 tirtos_builds_MSP_EXP 项目。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     tirtos_builds_MSP_EXP 工程的主工程中是否设置了显式工程依赖项?

    [引用 user="Javier Gaston"]日志文件仅提供内部 eclipse 函数断言、但对我来说没有意义。[/quot]

    是否可以将日志文件附加到此主题?

    还为您的 CCS 版本提供确切的 CCS 版本号。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、感谢您的回复

    CCS 版本10.1.0.00010

    关于相关性:是的、应用程序和库都具有与 tirtos_builds_MSP_EXP 库的显式项目相关性。 我按照与"outofbox"项目相同的方式设置这些依赖项。 查找附加的项目窗口图像。

    另请找到附加的日志文件

    Thx

    e2e.ti.com/.../6403.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我假设您在导入项目时启用了"自动导入在同一目录中找到的引用项目"。 我尝试了类似的设置、但没有得到断言。 但我收到一条警告、指出在导入库工程时无法找到 tirtos_builds_MSP_EXP432P4111_release_ccs 工程、即使主应用工程已导入该工程也是如此。 如果主工程和相关工程都对同一工程具有另一个依赖项、则在启用该自动导入选项时会导致工程导入出现问题。 我非常确信、这也是您的案例中发生的情况。 但是、我没有得到断言、只是一个警告。 我可以提交有关警告的错误、但无法重现断言。 我会将日志发送给工程部门进行进一步分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、

    关于" 自动导入在同一目录中找到的引用工程"选项、我尝试使用和不使用此选项、但没有进行任何更改。 但是、很显然、如果未启用此功能、我必须手动检查所有相关工程。

    关于您的说法、您不会得到、此项目的所有开发人员都有此问题。

    我想了解一下我们正在使用的链接文件夹、您是否还尝试链接到项目文件夹之外的源文件夹? 如果您在我之前的帖子中检查了项目资源管理器、则库和应用项目都在链接文件夹中提供了它们的源代码。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Javier Gaston"]我想了解我们正在使用的链接文件夹、您是否还尝试链接到项目文件夹之外的源文件夹? 如果您在我之前的帖子中检查了项目资源管理器、则库和应用程序项目都在链接的文件夹中有其源文件。

    我刚才也尝试了设置它。 但我仍然没有得到这种说法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员已经分析了日志、似乎有一些时序问题导致了该问题。 我为它提交了一个错误。 跟踪链接:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10207

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]谢谢。 我假设您在导入项目时启用了"自动导入在同一目录中找到的引用项目"。 我尝试了类似的设置、但没有得到断言。 但我收到一条警告、指出在导入库工程时无法找到 tirtos_builds_MSP_EXP432P4111_release_ccs 工程、即使主应用工程已导入该工程也是如此。 如果主工程和相关工程都对同一工程具有另一个依赖项、则在启用该自动导入选项时会导致工程导入出现问题。 我非常确信、这也是您的案例中发生的情况。 但是、我没有得到断言、只是一个警告。 我可以提交有关警告的错误、但无法重现断言。 我会将日志发送给工程部门进行进一步分析

    我也为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10208