This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么可以#39;t 我打开几周前已经存在并在工作的项目?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/969814/why-can-t-i-open-up-projects-that-exist-and-were-working-a-few-weeks-ago

我尝试通过几种方式打开项目:

1 -双击.ccsproject 文件

2 -点击 CCS 图标、然后浏览至项目文件夹

当项目打开时-我收到一个错误、表示存在无效的项目描述

这种情况已经发生很多次-每次我被迫基于相同的源文件创建新项目时、都会发生这种情况。

e2e.ti.com/.../5543.ccsproject.txte2e.ti.com/.../3162.cproject.txte2e.ti.com/.../6886.project.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到很多关于这个问题的帖子-所有解决方案都是通过擦除项目并将其移动到其他位置、其他工作区...

    我将尝试这个-但我仍然无法理解为什么一个一周之内打开并运行的项目突然变得不可用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="mechi Fendel]1 -双击.ccsproject 文件

    不支持此功能。

    [引用 user="mechi Fendel]2 -单击 CCS 图标、然后浏览到项目文件夹

    这是正确的方法。

    我没有看到您所附的项目元文件有什么问题。 我可以毫无问题地将其导入到我的 CCS 环境中。  

    请尝试使用新的空工作区文件夹。 如果这不起作用、请在以下位置提供完整的 Eclipse 错误日志:

    \\.metadata\\.log

    谢谢

    Ki