This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2311:MSP430FR2311开箱即用演示

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/969637/compiler-msp430fr2311-msp430fr2311-out-of-box-demo

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,  

我刚刚启动了新的2311 LaunchPad、试图弄清楚它将是怎样的。 我对 MSP430非常陌生。 在我使用图片之前。  

我遇到的问题与斯文·马蒂的问题相同。 我阅读了詹姆斯的答复;

作为一种权变措施、我在第1592行之后向"430fr2311.h"文件中添加了以下代码、重新编译了项目并验证了 LED2是否根据环境光强度改变其亮度。 我将在内部报告这一点、希望很快得到解决。

1
2.
3.
#define __MSP430_HAS_PORT2_R__                /* Definition to show that port is available */
#define __MSP430_BASEADDRESS_PORT2_R__ 0x200
#define P1_BASE                __MSP430_BASEADDRESS_PORT1_R__

我想进行与 James do 相同的更改,但我无法找到 msp430fr2311.h 文件。 我真的很努力尝试,但由于我无法适应新平台(对我来说),我可能无法使开箱即用演示像以前一样工作。  

感谢您的帮助,  

谢谢  

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我又来了。  

    我最终找到了该文件的位置,并添加了与 James 解释的相同的行,现在它的运行正常。  

    该文件位于 "C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\msp430\include"

    提前感谢 James。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现该目标的最简单方法:

    1)找到 main()的开头。 第一行(几乎)总是写入 WDTCTL 寄存器。

    2)右键单击 WDTCTL、然后"转到定义"。 这将使您进入相关的.h 文件。

    您可以使用任何符号执行此操作、但这是在(几乎)每个程序中的已知位置中显示的符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce:  

    非常感谢您的回复。 我已经学习了一种很好的方法来访问该文件。 这是我想经常使用的东西。  

    此致、  

    Murat