This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCStudio - tconf 生成错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320C6727B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968548/ccs-ccstudio-ccstudio---tconf-build-errors

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI CCStudio 工程师、

CCS 6.2版、Windows 10、TMS320C6727B 浮点 DSP。 我正在努力解决此 Tconf 错误。 我已重新安装 BIOS。 下面是构建错误。 我能否获得有关此 Tconf 问题的支持?

****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O
'生成文件:C:/Sourcecode/Base Unit/Main/ActiveSONAR.tcf'
'调用:TConf'
"C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/Sourcecode/Base Unit/Main/ActiveSONAR.tcf"
subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败
虚拟机初始化期间发生错误
Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object
gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.
gmake:***[build-105018881]错误2.
subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我看到您在过去多次发布过同一问题。 在最近的一篇文章中,Rahul 有一些后续问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/958315

     已解锁该线程。 请回复 Rahul 在那里的问题并继续讨论此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul 和 Ki、

    这是在 CCSv5.5、Windows 7中创建的现有工程、构建时没有问题。 迁移到 Windows 10上的 CCSv6.2会出现 Tconf 问题。 我重新安装 BIOS 和 XDC 工具、仍然有 Tconf 问题。 我很难确定要做什么。 这是现有的 TI TMS320C6727B 浮点数字信号处理器 DSP 芯片。

    ****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O
    '生成文件:C:/Sourcecode/Base Unit/Main/ActiveSONAR.tcf'
    '调用:TConf'
    "C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/Sourcecode/Base Unit/Main/ActiveSONAR.tcf"
    subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败
    虚拟机初始化期间发生错误
    Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object
    gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.
    gmake:***[build-105018881]错误2.
    subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个主题无法解锁、这是 Rahul 的问题:

    Michael、

    不再支持 DSP BIOS 的版本。 如果您使用的是较旧的 DSP BIOS、我建议您尝试坚持使用发行说明/用户指南中指定的推荐版本的依赖项。 n`t、我们无法支持将 CCS/XDCtools 和 DSP BIOS 的不同组合混合和匹配以进行调试。

    还请指出您在尝试构建项目时使用的器件和组件组合。 您是否从旧版 CCSv3.3导入了一个项目、或者这是在 CCSv5或更高版本中创建的一个现有项目。

    此致、

    Rahul