This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:下载 CCS v3.1

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968774/ccs-tms320f2808-download-ccs-v3-1

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个于2007年开发的项目。

编译器是 CCS v3.1。

从何处下载 v3.1?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 3.3是 CCS 3.x 的唯一可免费下载版本。 您知道您需要哪个版本的 C2000编译器吗? 请注意、编译器版本与 CCS 版本是分开的、您可以将不同版本的编译器与 CCS 一起使用。 当我检查 CCS 3.1安装时、我看到默认的 C2000编译器版本为 v4.1.0.0。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的回复。

    我在旧工程的.map 文件中找到了"TMS320C2000 COFF 链接器 PC v4.1.0"字。
    我认为编译器可能是 v4.1.0。

    我已经尝试过 CCS v3.3。
    当我使用 CCS v3.3编译旧工程时、我可以在.map 文件中看到"TMS320C2000链接器 PC v5.2.1"。
    编译很好。 但是、执行失败。
    我正在寻找 CCS v3.1

    此致

    BG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复您的私人邮件。 请在此处继续讨论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题通过非公开讨论得到解决。

    谢谢

    Ki