This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8908-Q1EVM:新的 GUI Composer 应用/仪表板

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968792/ccs-drv8908-q1evm-new-gui-composer-app-dashboard

器件型号:DRV8908-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1、 MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我希望使用 GUI Composer 构建一 个定制的评估程序、该程序最终通过单个按钮通过控制序列运行。 但是、我无法通过用户指南"选择您的目标通信选项"中的第一条指令(我认为我已经尝试了所有选项)。 对于以前没有使用过 TI 工具/器件的用户、是否有更基本的指南、或者您能告诉我选择哪个选项来进行下一步操作。

谢谢、

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否看过 GUI Composer 的一些教程?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFOvZhOQ90AKIwMeXFZAyw__FUz-xrs__LATEST

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢您的链接。

    以上都没有说明所有不同设置选项的含义。 唯一一个基于串行的教程使用一个不断输出数据的程序。 我认为 EVM 中的程序使用命令响应模型。

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到过您是在遵循用户指南吗? 您遵循的是哪一个指南? 下面这个?  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOBJ5C9KfdEP0tFotBB4MA__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否

    https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/getting-started.html

    在出现的弹出窗口中按 Get Started 可找到  

    https://dev.ti.com/gc/

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="John Bush"]

    否

    https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/getting-started.html

    [/报价]

    看起来与我之前提到的 GCv2用户指南相同。

    我假设您是指此对话框:

    https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/_images/IoT_CreateIoTModel.gif

    它要求使用传输来与设备通信。 主要选项包括使用 XDS JTAG 连接、UART、网络、 USB2ANY、模拟偶数控制器。 本教程提供了 XDS、UART 和网络选项的示例。 您希望使用哪种运输方式?

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    DRV8908-Q1 EVM 具有 FTDI USB 转 RS232、可与 MSP430G2553通信、MSP430G2553中似乎已包含一些代码(我不想更改此代码)。 该 EVM 附带演示程序、例如"使用 GUI Composer 2.0进行构建"、因此我希望构建与我们希望使用 DRV8908芯片的方式相匹配的产品。

    UART 的示例使用流式传输。 我认为 EVM 使用命令响应通信、例如、我需要从 PC 发送请求以从 EVM 获取响应。 当我设置传输链路时、似乎等待来自 EVM 的数据、而不首先发送任何内容。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我对该 EVM 不是很熟悉。 我会将这条线索提请更有知识的人注意。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这种情况下、GUI 是由第三方为我们开发的、传输机制基本上是我们的黑盒。

    我可以告诉您的是、可以将您已下载的 GUI 程序导入到 GUI Composer 中(原始下载 zip 文件中嵌入了另一个安装程序 zip 文件、其中包含完整的应用程序源代码- install_image_DRV89xx-Q1.zip)。

    从此处开始、您可以根据需要进行修改、使工作传输保持不变、然后将修改后的项目导出为独立应用程序、以便在本地计算机上运行。  请注意有关在 gcruntime 文件夹中运行应用程序的注意事项-这很重要(否则不会运行)。  您应该在此处找到 gcruntime 路径:C:\Users\[user]\guicomposer\runtime\gcruntime.v7 (否则、请在安装原始 DRV89xx GUI 时检查开始菜单图标的属性)。

    仅供参考、我在作为独立应用程序导出时很幸运。  尝试从 GUI Composer 中运行对我不起作用。

    很抱歉、我没有更好的消息- GUI 实际上仅用于促进开箱即用实验。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、

    很高兴知道我没有遗漏任何明显的东西。

    John。