This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS Studio V10.1.1.00004和 macOS Big Sur V 11.1

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968575/ccs-ccstudio-ccs-studio-v10-1-1-00004-and-macos-big-sur-v-11-1

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

E2E 支持、

几周前、CCS 项目上下文菜单中的"Add File"条目消失。 我在这封邮件的末尾附上了项目上下文菜单的屏幕打印。  显然、如何将文件链接到工程。  我可以通过文件系统将文件移动到工程、但这意味着我现在在多个目录中有文件。 作为一名教师,我知道这会导致未来的问题。 最好通过链接添加文件。 在考虑项目后、我联系了支持部门。  支持建议的 CCS 重新安装。 我执行了全新的 CCS  安装、但是上下文菜单 没有重新出现。

我决定项目的详细信息必须位于项目目录中的文件中。 我查看了项目"dot"文件:.ccsproject、.cproject、.launches、.project、.settings。 我为 链接关键字对这些文件进行了"grep "处理、并在.project 文件中找到了链接标签。


LaunchPad.c
1
parent-1-project_LOC/inc/LaunchPad.c

作为一种权变措施、我使用此条目作为原型、将行添加到.project 文件中、以添加指向工程的文件链接。  

  1. 是否有方法可以通过上下文菜单或另一个菜单链接文件、而不是我找到的解决方法?
  2. 是否有关于".project"文件和其他"dot"文件内容的文档?  

感谢你的帮助

Chad Baker
Emeritus 教授
基督教兄弟大学
电气和计算机工程
650 East Parkway South
田纳西州孟菲斯38104
电子邮件:cmbaker@cbu.edu
办公桌:(901) 321-3440
传真:(901) 321-3402

 

Chad Baker
Emeritus 教授
基督教兄弟大学
电气和计算机工程
650 East Parkway South
田纳西州孟菲斯38104
电子邮件: cmbaker@cbu.edu
办公桌:(901) 321-3440
手机:(901) 493-7460
传真:(901) 321-3402
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    请注意、CCS 10.1.1未正式支持 Bug Sur。 但是、我尝试在运行 Big Sur 11.1的 MacBook Air 中使用 CCS 10.1.1.0004复制此内容、但上下文菜单中提供了"添加文件"选项。 我不确定您的最终问题是什么 是否可以使用全新的工作区文件夹重试?

    [引用 user="Chad Baker"]是否有方法可以通过上下文菜单或其他菜单链接文件,而不是我找到的解决方法?

    如果您转到"Project"菜单、您是否在那里看到"Add Files"选项?  

    [引用 user="Chad Baker"]是否有有关".project"文件和其他"dot"文件内容的文档?  [/报价]

    用户通常不会直接修改这些文件。 但是、它们的文档可能存在于标准 Eclipse/Cdt 文档中。 我将看到我是否可以找到适合您的链接

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    我们还没有正式支持大苏尔、但我已经在 M1基地的空中运行了几周、尝试一下(主要是看它是否适用于 M1)。

    "添加文件"消失后、我没有遇到任何问题。  它是否仍然出现在 Project 菜单上、或者是否也消失了?

    另一种权变措施是将文件从 Finder 拖到工程中。  这将触发相同的对话框、允许您决定是否要添加或链接文件:

    我将转到 Window -> Perspective -> Customize Perspective

    检查是否"添加文件..." 在此处启用:

    此外、检查是否启用了以下"Code Composer Studio Project"操作集:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    "Add File"不在"Project"下拉菜单中。 "Add File"(添加文件)已在"Menu Perspective"(菜单)中选中。 在操作集可用性中选中了带有"添加文件"的 Code Composer Studio 项目框。

    感谢您的建议。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我执行了全新安装。 没有任何变化

    感谢您的建议。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    拖放操作是否适合您? (即、它是否会显示该对话框、其中包含添加或链接的选项?)

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    当我拖放时、文件被实际移动到项目目录中。 没有显示菜单以提供链接而不是移动选项。

    感谢后续行动。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Ki、

    我注意到有适用于我刚刚安装的 CCS 的更新。 我更新了 CCS 工具、像魔术一样、"Add File"项目出现在上下文菜单和 Project 下拉菜单中。 它的工作原理是!

    感谢您的帮助。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    更新本身可能无法修复它、但更新过程会触发清理/清除工作区使用的某些元数据。  也许这是成功的。

    此致、

    John