Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
我正在运行以下代码中的一个例外情况。 SysConfig 中添加了 TRng。 hwiStackPeak 为516/1024。 这可能是内存泄漏吗?
#include #include #define key_length_bytes 3 void* mainThread (void * arg0){ ... trng_handle rndHandle; int_fast16_t rndRes; CryptoKey entropyKey; uint8_t entropyBuffer[key_length_Bytes]; rndHandle = TRNG_open (CONFIG_TRNG_0、 空); if (!rndHandle){ while (1); } CryptoKeyPlainText_initBlankKey (entropyKey、entropyBuffer、key_length_Bytes); rndRes = TRNG_generateEntropy (rndHandle、&entropyKey); if (rndRes!= TRNG_STATUS_SUCCESS){ while (1); } TRNG_CLOSE (rndHandle); ... }