This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:ARM7.h 文件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968212/ccs-am6548-arm7-h-file

器件型号:AM6548

工具/软件:Code Composer Studio

客户能够为 R5构建正常的 EtherCAT 从站项目、但在尝试更改以创建静态库时、他们报告了以下内容:

我在 CCS 中创建了一个项目来构建 ECAT R5静态库。 现在、我遇到构建错误。

 

编译文件:"c:/ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/ecat_appl/EcatStack/tiescappl.c

调用:ARM 编译器

"c:/ti/ti-cgt-arm_18.12.5.LTS/bin/armcl "--code_state=32 -me --include_path="C:/ti/bios_6_76_03_01/packages --include_path="C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages --include_path="C:/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages /ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01 /ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/ecat_appl/EcatStack /ti/board/src/am65xx_idk/include --include_path="C:/ti/ccs1011/workspace/LibEcatIPC --include_path="c:/ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/examples --include_display_code.combot_track_code.come"--include_remote_/ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/firmware/g_v1.0 --include_display_code.combe-/ti/csl --ine_board_code_board_code.come_track_code.come"--include_/ti/ti-cgt-arm_18.12.5.LTS/include --include_board_track_code.come"--ine-board_code.come"--include_board_code.come"--ine_board_code.come_track_code.come"--ine-board_code.come_board_code.g_track_track_code.g_code.g_code.g=/ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/include /ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/ecat_appl/idkAM65xx /ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/ecat_appl/EcatStack/tiescappl.c --include_board_code.come"--include_board_code.come"--ine-board_track_track_code.g.track_code.come"--ine-board_code.come"--ine-board_code.come"--ine_

 

>>编译失败

EcatStack/subdir_rules.mk:212:目标'EcatStack/tiescappl.obj'的配方失败

"C:/ti/bios_6_76_03_01/packages/ti/targets/arm/elf/std.h、第28行:致命错误#1965:无法打开源文件"ARM7.h"

1在编译"C:/ti/PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01/protocols/ethercat_slave/ecat_appl/EcatStack/tiescappl.c "时检测到灾难性错误。

编译已终止。

 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:双击日志错误时,编辑器将跳转到 std.h 文件。 请参阅下面的屏幕截图。 事实上 、C:/ti/bios_6_76_03_01下没有 Arm7.h、ARM9.h 除外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您能否附加您的 CCS 项目以便我们复制?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    客户可以解决这个问题。  可以关闭它。

    谢谢、

    劳伦斯