This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:调试器跳转

Guru**** 2961580 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968543/ccs-tms570lc4357-debugger-jumping-around

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尝试从电路板获取温度(另一个线程的问题)、调试器会向前和向后跳到随机代码行。  另一个员额建议:

  • 闪存未配置正确的等待状态数
  • 时钟频率设置为高于预期(因此闪存等待状态不足够)

无论是在 PDF 还是论坛中、我都找不到如何/在 HalCoGen 中设置等待状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Chris Dickerson 的说法]调试器会向前和向后跳到随机代码行。  [/报价]

    调试器尝试调试优化代码的一个常见原因是:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEm7LJjS34iFPa5fpT7ttQ__FUz-xrs__LATEST

    您的项目中使用的优化级别是多少?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道。 我正在尝试调试此示例项目:

    它不会返回温度、因此我尝试进行调试并找出故障位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目启用了高级优化(级别3)

    这将解释您所描述的调试体验。

    Ki