This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:Microsoft JScript 运行时错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968140/ccs-tms320f280049-microsoft-jscript-runtime-error

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我的客户正在使用 CCS 和 F280049。 当他们尝试打开.js 文件时、在下图中显示" Microsoft JScript 运行时错误"。 他们已将 Java 更新为 JRE 8更新202 -64位。 但是、它仍然不起作用。 可以给我一些建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    您可能尝试双击 Project Explorer 中的文件、该文件尝试以 MS JScript 的形式执行 js 文件。 假设您希望在编辑器中打开它、请右键单击该文件并在上下文菜单中选择"使用->文本编辑器打开"选项。 这将在文本编辑器中打开 js 文件并记住设置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!