This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何创建 C++项目? 是否有模板?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968070/ccs-how-to-create-a-c-project-is-there-a-template

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛。

我想创建一个 C++项目、但无法使用 C++模板使 CCS 创建 main.cpp 文件。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 项目没有 C++项目模板。  在工程的编译选项的"语言选项"下提供了 C++编译选项。  默认情况下、.cp 文件被视为 C++源文件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、每次我要打开一个新项目时、我都需要将 main.c 修改为 main.cpp 并调整语言选项。 这很伤心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您需要默认设置以外的其他设置时、才需要调整语言设置。   

    但是、是的、您需要将 main.c 更改为 main.cpp。

    John