This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK572:在 AM5729 EVM 板上引导 TI RTOS 时出现问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/984624/tmdsidk572-problem-booting-ti-rtos-on-am5729-evm-board

器件型号:TMDSIDK572

我正在尝试使用 TI RTOS 启动 AM572x 工业开发套件 TMDSIDK572 EVM 板。  我正在尝试按照第1.1.11至1.11.4节中的 Processor SDK RTOS 06-03-106文档说明创建可引导的 TI RTOS SD 卡并启动电路板。 我得到的是第1.1.11.4节、其中规定:

"要从 SD 卡引导、只需将 SD 卡插入 EVM 并为电路板通电即可。 如果您使用了 Processor SDK RTOS 安装程序中提供的示例、您将看到"

我的问题是没有有关如何建立连接以查看引导消息(例如上面的控制台映像)的文档。 TMDSIDK572开发套件包含一个德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针、但我找不到任何有关如何设置此连接的文档来查看引导消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 Processor SDK RTOS 用户指南。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_how_to_guides.html#evm-hardware-setup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在原始文章中所述、我尝试遵循 Processor SDK RTOS 06-03-106文档(与您在回复中提供的链接相同)、以创建可引导的 TI RTOS SD 卡并启动电路板。 我得到的是第1.1.11.4节、其中规定:

    "要从 SD 卡引导、只需将 SD 卡插入 EVM 并为电路板通电即可。 如果您使用了 Processor SDK RTOS 安装程序中提供的示例、您将看到"

    我的问题是没有有关如何建立连接以查看引导消息(例如上面的控制台映像)的文档。 TMDSIDK572开发套件包含一个德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针、但我找不到任何有关如何设置此连接的文档来查看引导消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供的链接指向第10.3节 EVM 硬件设置。

    在中  10.3.0.1.1.3 UART 连接、您将有步骤设置 UART 控制台以进行调试打印。