主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C、 C2000WARE
我只是在测试 CCS、只想检查为 tms320f280049C CCS 创建一个新项目将会编译(这是非常小的、甚至我甚至不会尝试将其刷写到目标硬件...只需编译)。
1使用 File>New>CCS 工程后,我按 Build Project 并成功(它只有空的 main()进行编译!)
2我添加一行内容来写入其中一个 SPI 控制寄存器、其中似乎最有可能包含文件、并且生成、并且我收到意外错误、这使我感到惊讶。
3.编译器的路径(假定包含正确的.h 文件)已添加到"包含路径"选项中、但这不会产生任何影响。
这让我感到惊讶、因为大多数嵌入式 IDE 以前使用过、通常只需几分钟即可轻松获得极少的构建、即使生成的代码在实际中无用...至少是构建!
这似乎是一个愚蠢的问题、但如何让 CCS 编译代码、修改 TI f280049C 控制器上的寄存器之一?
我应该包含哪些.h 文件以及我应该使用哪些路径?