This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试器初始化错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/983447/debuggger-initialization-error

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

我尝试使用 Spectrum XDS510 USB 仿真器将代码加载到 DSP 上。 当我尝试调试时、会出现以下错误。

我对 CCS 比较陌生、不知道这是什么错误、也不知道为什么要这样做。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasishta、  

    您使用的是什么 DSP?

    谢谢、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 TMS320F28379D 控制卡。

    谢谢、

    Vasishta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vasilhta Burugula">我尝试使用 Spectrum XDS510 USB 仿真器将代码加载到 DSP 上。 [/quot]您使用的是哪个版本的 CCS、并且您在 Windows 或 Linux 下运行 CCS?

    原因是 XDS510是因为迁移到 CCS 是一个64位应用、因此不再支持 XDS510 USB 调试探针。  CCS:CCS V9仿真器支持 显示:

    [引用 user="AarticG">此外、XDS510USB 仍可与8.3.1版之前的 CCS 配合使用。 [/报价]

    [引用 user="Vasishta Burugula"]当我尝试调试时,会出现以下错误。显示错误的图像未显示-请参阅 [常见问题解答] E2E:为什么我的图像的链接断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Windows 计算机上运行 CCS v10。

    谢谢、

    Vasishta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将错误的图像附加到该响应。 对前一个问题表示歉意。

    此外、哪些 XDS JTAG 仿真器可以与 CCS v10配合使用?

    谢谢、

    Vasishta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、CCS 不再支持 XDS510 USB 调试探针、因为它现在是64位应用。 但是、您可以使用其他仿真器、如 XDS110、XDS100v3等

    希望这些信息有所帮助。  

     

    如果您的查询已解决、请单击此帖子底部的"此问题已解决"按钮。  

    谢谢、此致

    Pramod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我想知道、我是否有机会将 XDS510调试探针与此版本的 CCS 一起使用(可能与第三方应用程序类似)

    谢谢、

    Vasishta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 恐怕要使用 XDS510、您必须使用之前版本的 CCS (可能是 CCS v7)。   

    如果您的查询已解决、请单击此帖子底部的"此问题已解决"按钮。  

    谢谢、此致

    Pramod