This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 无法安装-已尝试多个版本、相同错误

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/989001/ccs-fails-to-install---tried-multiple-versions-same-error

您好!

当我尝试安装 CCS 时,我不断收到以下消息:

运行 C:/Users/sbmorrison/AppData/Local/Temp/ccs_89e60924-ac43-4463-4061-15a4065dc6c5/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_windows_installer.exe --prefix "C:\ti\ccs1011/ccs"--eclipseprefix "C:/ti/ccs1011/ccs/eclipse --mode unattended --installer-log "C:\ti\ccs1011/ccs/install_logs/20210325091651"--ccs true:程序结束时出现错误退出代码
[09:24:14] ccs_error:Unable to install executable C:/Users/sbmorrison/AppData/Local/Temp/ccs_89e60924-ac43-4463-4061-15a4065dc6c5/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_windows_installer.exe:Error running C:/Users/sbmorrison/AppData/Local/Temp/ccs_89e60924-ac43-4463-4061-15a4065dc6c5/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_windows_installer.exe --prefix "C:\ti\ccs1011/ccs"--eclipseprefix "C:/ti/ccs1011/ccs/eclipse -- mode unattended --installer-log "C:\ti\ccs1011/ccs/install_logs/20210093251651"- error ender-exit unattendable code "CCS:1:true/true/cccs_program end
[09:24:14] ccs_warning:找到 C:\ti\ccs1011\ccs\install_logs\dMED_install.log、需要更新组件安装程序。
[09:24:14] CCS_INFO:在 installationAbortedActionList 中
[09:24:17] CCS_ERROR:Code Composer Studio 10.1.1.00004安装失败。
[09:24:17] CCS_INFO:正在下载 software-dl.ti.com/.../CCS10.1.1.00004_tia_windows_failed_offline.zip
[09:24:18] CCS_INFO:从 downloadMarker software-dl.ti.com/.../CCS10.1.1.00004_tia_windows_failed_offline.zip: 200返回值
[09:24:18] CCS_INFO:删除 C:\ti\ccs1011/ccs? :!false
[09:24:26]将日志文件移动到 C:\ti\ccs1011/ccs/install_logs/20210325091651/ccs_install_10.1.1.00004.log

如果您有任何见解、我们将不胜感激。

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能否在 C:\ti\ccs1011\ccs\install_logs 下提供所有可用的日志?

    此外、请指定所使用的确切 Windows 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我压缩了日志、但它不允许我通过 E2E 向您发送文件。  将此文件发送给您的最佳方式是什么?

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试将 zip 文件拖放到编辑字段中时会发生什么情况? 我将亲自尝试:

    e2e.ti.com/.../0741.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (对我来说)。 查看拖放是否适合您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拖放后、让我们看看这是否经过了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用的是 Windows 10 Pro 内部版本19041.867。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不像它使它通流。 请与我开始私人 E2E 对话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我在删除/.ti、./ti-trace 和 appdata 后需要安装它。  感谢您的帮助和及时响应。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了问题、并感谢您分享您的解决方案! 清除这些位置中的缓存并不是我通常想到的解决安装问题的方法。 我必须记住这一点

    Ki