This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Saved ' Perspective View'在从调试恢复时发生变化

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/987927/saved-perspective-view-is-changing-when-reverting-from-debugging

您好!

我创建 了一个透视图、我在"运行/调试"和"常规"下选择了该透视图作为默认设置。现在、当我开始调试时、我的透视图将保持我所需的方式。 但是、当我终止调试(Strg + f2)时、CCS 始终打开一个具有 CCS 编辑样式的新视图、而不是我选择的默认视图。

如何更改此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我相信这是 Eclipse IDE 的一个限制。明天我需要与工程团队确认、并让您知道我发现的内容。

    谢谢

    Ki