This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/987931/texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-cortex_m4_0-target-must-be-connected-before-loading-program

您好!
我一直在处理一个项目、突然、调试会话将无法打印以下错误: 德州仪器 XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0:加载程序之前必须连接目标。 重命名项目几天后开始出现错误。 (在这些日子里、它正在构建和调试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="480890" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/987931/texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-cortex_m4_0-target-must-be-connected-before-loading-program "]加载程序前必须连接目标。

     请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/759209/2804781#2804781

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我启用了该选项、就会发生该错误。 有什么想法可能会导致这种情况???

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.3.0.00042)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480890" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/987931/texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-cortex_m4_0-target-must-be-connected-before-loading-program/3649252 #3649252]\n 此错误在我启用该选项后出现。 有什么想法可能会导致这种情况???

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.3.0.00042)[/quot]

    请参阅故障排除指南中的以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cannot-access-the-dap

    您可能需要尝试批量擦除器件上的闪存选项

    谢谢

    Ki