This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 GEL 在标签或源代码行上设置断点?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/987335/how-do-you-set-a-breakpoint-on-a-label-or-source-line-using-gel

我可以使用 GEL_HWBreakPtAdd (" ");

我可以通过右键单击该行在函数内设置断点。

我找不到使用 GEL 函数在行或标签上设置断点的方法。

这是可行的吗?

我已经尝试过

GEL_HWBreakPtAdd ("mysource.c:78");

GEL_HWBreakPtAdd ("mysource.c、line 78");

GEL_HWBreakPtAdd ("mysource.c"、78);

但这两者都不能视为有效的断点。

如果添加了路径、是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 GEL、无法通过指定源文件和源代码行来设置断点。 仅支持地址和符号(函数、标签等)。

    但是 DSS 支持此功能。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有使用 GEL 将断点设置到标签的示例?

    我看到我可以打开 DSS 的脚本控制台、但在调试器中连接时能否自动运行 DSS 脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="122974" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/987335/how-do-you-set-a-breakpoint-on-a-label-or-source-line-using-gel/3647847 #3647847"]但我在调试器中连接时能否自动运行 DSS 脚本?

    我自己还没有尝试过、但 调试配置中的初始化脚本字段 允许在调试启动期间指定运行 DSS JavaScript。 从该页面链接的视频显示了一个.js 文件、该文件用于在特定源文件和行号处设置断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="122974" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/987335/how-do-you-set-a-breakpoint-on-a-label-or-source-line-using-gel/3647847 #3647847"]是否有使用 GEL 为标签设置断点的示例?

    尝试:

    GEL_HWBreakPtAdd (") ")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91588" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/987335/how-do-you-set-a-breakpoint-on-a-label-or-source-line-using-gel/3647959 #3647959">但 调试配置中的初始化脚本字段 允许指定在调试启动期间运行 DSS JavaScript。 [/报价]

    是的、切斯特是正确的。 如果您错过了它(有时很难看到)、切斯特帖子中的"Debug Configurations"文本是一个超链接。

    谢谢

    Ki