This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果我选择器件型号、为什么 Code Composer Studio 论坛不可用?

Guru**** 2590330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/986394/why-is-code-composer-studio-forum-not-available-if-i-select-a-part-number

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357UNIFLASH

如果我选择我的器件:"TMS570LC4357"、
然后、下拉列表仅提供"其他微控制器论坛"选项。

如果我想在此论坛中提出问题、我必须删除器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     论坛支持模式最近已更改。  所有问题(包括与 CCS 等主机工具相关的问题)应首先转到器件论坛。 然后、器件专家将审查该问题、以查看是否是需要上报给 CCS 团队的特定 CCS (或 UniFlash、GC 等)问题。

    因此、您应该在 Hercules 论坛中发帖、即使似乎主要是 CCS 特定的问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有 Hercules 微控制器、为什么只选择"其他微控制器"而不选择 Hercules 微控制器论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf、

    指定器件型号时、请求会路由到正确的产品组以提供响应。  您在帖子中指定了什么器件型号?  

    此致、  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LC4357。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

     如前所述、输入器件型号将确保无论论坛名称是什么、帖子均会发送到正确的产品组。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么"其他微控制器"是 A 的合适组
    "Hercules 安全微控制器"、而不是
    "Hercules 安全微控制器"论坛?

    我认为这是设置中的一个简单错误。

    即使将其路由到正确的产品组、也意味着如果用户在错误的论坛中、他们将找不到与 Hercules 相关的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf、

     我理解您的建议和理由、当然感谢您的反馈。  感谢您花时间提出问题。 我将确保为 E2E 论坛提供路由选择的团队了解您的顾虑。   

    再次感谢您的意见。

    ~Leonard