This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 CCS 刷写 ti-txt-Files、加载程序错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/987014/flash-ti-txt-files-via-ccs-load-program-error

器件型号:MSP430F5328
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我正在使用 CCS (版本:8.2.0.201809041400 ;内部版本 ID:N201809041400 ) 将 TI-txt 文件下载到使用 USB FET 的器件中。

 -1-我曾使用“运行/加载/选择要加载的程序”, 但没有发生任何事情(没有任何打开的项目:所有项目都在 Project Explorer 中关闭)

 - 2 -如果有一个打开的项目 、则"Run/Load/Select Program to Load"(运行/加载/选择要加载的程序)起作用、它允许我选择 txt 文件。 但下载失败。

 - 3 -尝试使用 elprotronic 软件下载 txt 文件,USB FET 都运行良好。

 - 4 -尝试使用来自 Texas 的 Gang 编程器下载相同的 txt 文件都可以完美地工作。

 -5 -调试打开的项目是完美的(但是它有一个不同的 txt 文件!)。

我是否会犯一些愚蠢的错误?

txt 文件格式是否有问题? 其中包括:

e2e.ti.com/.../QBNNb010001r050700.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我从未尝试过通过 Code Composer 刷写图像、但查看其他一些 E2E 帖子、它应该可以正常工作。  

    我通常只使用 Uniflash、也是 可用的云版本。   Uniflash 是 CCS 独立外形的编程接口。  您可以加载器件的目标配置文件、然后加载并刷写.txt 文件。

    这是否适合您?  

    谢谢、

    JD