请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC3200大家好、团队、
我的客户尝试在版本配置中构建项目时遇到以下错误:

他们不知道为什么它引用该文件夹。 当他们在 CCS10中打开设置时、他们会看到 DWARF 的下拉框、最大值他们可以选择为3。 它们使用编译器版本5.2.9
如果他们将其更改为最新的编译器20.2.4、则会出现100个错误:

‘项目参考“ewarm/Release/Obj”文件夹
该文件夹包含2年前的文件,但无法重建。 他们不知道为什么项目引用此文件夹:

提前感谢您对此的支持!
Errol