This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法构建或调试项目

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/986446/cant-build-or-debug-project

您好!  
我是一名非常新手、在工作中使用 MCU 时、他们为我购买了一个 CC1352R1 launchpad、它可以与 Sensor Controller Studio 一起工作、 但是、每当我尝试使用 Code Composer Studio 进行程序时、它甚至不会进行调试或编译、我已经有3周时间遇到这个问题、我一直无法使用 CCS 实现任何目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与项目设置相关。 我建议从 SDK 中导入其中一个示例(示例是一个建议 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AI6sL0lYMYZywLdgCaGo-A__pTTHBmu__LATEST)、然后从该示例开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的提示、但是无论我使用什么示例、此错误仍然存在。 映像中的程序基于您建议的空示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在不对项目进行任何更改的情况下从 SDK 下载其中一个示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将弹出相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是构建项目、这是否成功完成、如果是、您是否能够看到调试中的.out 文件?

    -您使用的是哪个 SDK 版本(版本)

    -您是否使用 SDK 发行说明中所述的相同 CCS 版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法编译该示例、但对于同一示例、.out 在调试中可见
    - CC13x2 26x2的 SDK 版本为4.40.04.04
    - CCS 是从 SDK 所在的同一页面下载的、版本为10.2.0.00009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布 CCS 窗口在您尝试构建时的外观的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您选择 FreeRTOS 项目的原因是什么? 我建议您从 ti-RTOS 项目开始。 如果您需要 FreeRTOS、请查看有关如何安装的文档。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这´mn´t 不熟悉、也不知道有什么区别、但加载 ti-RTOS 项目实际上解决了我的问题! 非常感谢您的耐心和时间!