This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

Guru**** 2526290 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/984798/codecomposer-error-10234-d-unresolved-symbols-remain

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:PGA970

大家好、
我目前正在尝试为 PGA970编写代码、并偶然发现了一些看起来非常频繁的问题。 所提到的"error #10234-D:unresolved symbols remain "与"error #10010:errors encountered during linking;"PGA970.out" not built"一并出现。 很显然、链接存在一些问题。 我知道安装 TivaWare 会有所帮助。 我安装了 TI 提供的软件包、并按照我的建议包含了库"usblib;driverlib;grlib;sensorlib"。 仍然在使用包含的库构建项目后出现错误、您能告诉我我缺少了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的组织将作出响应-请稍候。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布在构建控制台中看到的确切链接器错误? 您可以将所有生成输出复制并粘贴到文本文件、然后将文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    根据您的请求、我附加了构建日志文件。

    此致
    e2e.ti.com/.../3438.Buildlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道哪个源文件或库定义了 Wavee_Read_Table 吗? 如果是、它是否包含在构建中?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不包含在 pga970_waveform.h 文件中、而是包含在其他头文件中。 但是、有一个能够设置值的 switch.h 头文件。 这些值禁用或启用某些头文件。 为我工作的相关人员提供支持。