This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSER

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/984987/codecomposer-codecomposer

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!

我在 Code Composer 版本9.02上工作、在 TM4C1294NCPDT 控制器上工作。  昨天我安装了 Code Composer V10.2。 之后 、当我尝试打开 CCS V9.02时、它会在打开后崩溃。  当我尝试将项目导入 CCS v10.2时、它会显示以下错误

说明资源路径位置类型
gmake:***没有规则使目标'D:/working/tmc10/ALRU129v5/drivers/pinout.c、'drivers/pinout.obj'需要。 ALRUMasv2 C/C++问题

请帮助

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="473796" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/984987/codecomposer-codecomposer 上的内容]昨天我安装了 Code Composer V10.2。 之后 、当我尝试打开 CCS V9.02时、它会在打开后崩溃。

    CCS 10.2.0和 CCS 9.2.0是否共享同一个工作区文件夹? 如果是、则工作区可能已损坏。 不应在 CCS 的主要版本(CCS 10.x 和 CCS 9.x)之间共享工作区。 请尝试清理工作区、并确保工作区不会在版本之间共享

    [引用 userid="473796" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/984987/codecomposer-codecomposer ]Description 资源路径位置类型
    gmake:***没有规则使目标'D:/working/tmc10/ALRU129v5/drivers/pinout.c、'drivers/pinout.obj'需要。 ALRUMasv2 C/C++问题[/QUERQ]

    如果在清理 工作区后继续出现此错误、则这似乎是项目配置问题。 您能否提供 Project Explorer 视图的屏幕截图、其中的 pinout.c 文件在展开的工程中可见?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新启动了笔记本电脑、之后 CCS 不会崩溃。  我使用不同的工作区。   也不是设定目标的规则... 出现错误是因为新工作区解决的绝对位置错误。  我修复了相同的问题、它正在工作