This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 跟踪示例中使用的头文件的已保存位置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/984512/tracing-saved-location-of-header-files-used-in-an-example

如何轻松查找头文件的存储位置。 或者如何查找需要为特定头文件添加的"包含"位置。

如果我打开一个 MSP432 Simplelink 示例、那么我选择头文件名称、然后右键单击、我可以选择"Open Declaration"、然后将打开一个头文件副本。 但是、如何查找此文件的来源或存储在哪个文件夹位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在编辑器中打开头文件、您可以将鼠标指针悬停在编辑器中该文件的选项卡上。 工具提示弹出窗口将提供文件的完整路径。

    如果文件处于活动状态、您还可以在 CCS 标题栏中看到完整路径:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你