This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:针对 M1 MACS 的计划

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/983603/ccs-ccstudio-plans-for-m1-macs

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户想知道 TI 是否计划 正式支持新的苹果电脑? 如果有计划、准备时间将是多少?  

根据上面的链接、软件 将不会在基于 ARM 的 M1上运行。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    目前、我们并不正式支持在 Apple M1上运行 CCS。  但是、我有一个 M1的 macbook 空气、并且我一直在其上运行 CCS。  到目前为止,我看到的唯一问题是大苏尔,而不是 M1。  Apple 提供的 x86仿真功能对我来说非常有用。  我真的看不到 M1和基于 i7的 Pro 的 Air 之间的性能差异。  我们看到的 BigSur 问题计划在6月由 CCSv11解决、主要与调整窗口大小和在 CCS 中移动窗口有关、当我们更新使用的 Eclipse 和 JRE 时、这些问题应该得到解决。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上更多地是 Eclipse 人的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正的本机支持还需要我们提供所有二进制文件(调试器、编译器...)的 Arm 编译版本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但在您有 M1 Eclipse 之前、您具有合理的可变性。