This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:无法解释元数据

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/983325/pga970-meta-data-cannot-be-interpreted

主题中讨论的其他器件:PGA970

您好!
在 PGA970的传感器论坛 中、我被告知要安装 CCS 5.x、因为该版本支持 XDS200和 PGA970。 我以前尝试过10.x、但由于缺少支持、没有成功。 不管怎样、在尝试导入 PGA970 原始工程后、我收到错误消息、告诉我安装 ARM v 20.2编译器、但它对我来说是无效的。 在这个论坛上、很多人提到5.2.9 ARM 编译器、这也对我来说是没用的。 因此、我安装了"帮助"安装新软件"寄存器中提供的所有 ARM 编译器。 执行此操作后、我收到一个新错误、提示:"请参阅下面的详细信息。
 错误:无法解释工程'PGA970'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。"

我花了很多时间尝试安装一个工作正常的软件、因此我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有用的动态信息。 我正在尝试导入未经修改的 PGA970通用文件,该文件在 CCS10.x 中运行得非常好。 但是、我缺少了一些选项、被告知在旧版本中搜索这些选项。 无法导入同一项目。 因此、正如其他文章中所指出的、由于我使用的是原始文件、因此我的项目中不应该有任何损坏的文件。
    在 Windows 10上运行的 IM 已尝试运行兼容模式 Win7,但没有成功的机会。 我还发现了一个非常有趣的错误、按钮"提示和技巧"将完全删除 Code Composer Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user6438493]PGA970的传感器论坛 中告知我安装 CCS 5.x、因为该版本支持 XDS200和 PGA970。 我之前尝试过10.x、但由于缺少支持、未能成功。

    CCS 5.x 非常旧且不受支持。  

    如果您要发布以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/982481/3630151#3630151

    请注意、Scott 指的是编译器版本、而不是 CCS 版本:

    您使用的是哪个版本的编译器? 所需的库可能不适用于当前选定的编译器。 与示例固件最兼容的编译器版本是5.x 版


    CCS 10.x 完全支持 XDS200和 PGA970。 您可以随它安装和使用编译器5.x 版。 请参阅 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#installing-new-software

    请尝试将 CCS 10与编译器5.x 版配合使用

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 CCS10中可以成功导入项目的 ARM 编译器的最早版本是什么? 我将从那里开始。

    此致、