This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将 CC3200 Launchpad 与 Code Composer Studio 结合使用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/983081/codecomposer-using-the-cc3200-launchpad-with-code-composer-studio

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:Energia、 CC3200、 UNIFLASH

我不熟悉 Code Composer Studio、因此我的问题看起来很愚蠢。

我尝试使用 Energia IDE 开发简单的 WiFi 应用、但该 IDE 似乎有点基础、有些库似乎有问题。  

我正在考虑使用 CCS。

是否有任何 cc3200代码示例可用于入门。

CCS 可以通过 USB 接口对 CC3200进行编程、还是需要 ICE?

感谢您的帮助、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需通过 Resource Explorer 为3200下载 Simplelink SDK、您就会获得示例。 是的、您可以通过 USB 对其进行编程。 如果您在使用 View->Resource Explorer 时将电路板插入编译器、则它将针对您的电路板进行筛选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正如 Keith 指出的、最好的起点是下载 CC3200 SDK。 您可以通过 Resource Explorer 获取、也可以直接在以下位置下载:www.ti.com/.../CC3200SDK

    SDK 包含代码示例、安装后、您应该能够使用 CCS 导入完整的工程、其中不仅包含代码、还包含通过 JTAG 加载代码所需的 IDE 设置。 请注意、要将代码持续加载到 CC3200上、您需要使用单独的 Uniflash 工具将内置二进制文件刷写到串行闪存中。 如需更多信息、请参阅完整的快速入门指南: https://www.ti.com/lit/swru376

    确保还下载 CC3x00器件的服务包-您需要使用 Uniflash 将服务包刷写到 CC3200中、以确保使用最新的 SDK +主机驱动程序进行正确的 Wi-Fi 操作。

    如果可能、您可能需要考虑使用 CC3220或 CC3235 LaunchPad。 对于这些较新的器件、快速入门和新用户体验更加完善、因为我们提供了 SimpleLink Academy 系列等在线指南、您可以访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALWtZjCm8OuMpFE4qMu3DQ__fc2e6sr__LATEST

    此外、新的 SDK (仅与 CC3220和 CC323x 兼容)提供了更高级别和友好的驱动程序、更好的 RTOS 集成和文档。

    如果您需要更多澄清或对 CC32xx 使用入门有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael