This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我不断收到错误-我可以#39;t 打开 CCS From 图标、必须单击.ccsproject

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/982831/i-keep-on-getting-an-error---i-can-t-open-up-ccs-from-icon-must-click-on-ccsproject

我可能需要重新安装 CCS -但我仍然想知道问题是什么-以及如何防止它...

有什么想法吗?

 附加了我在 CCS 中运行时获得的2个日志文件-我想知道这些文件是否显示任何内容...

e2e.ti.com/.../1614178602316.loge2e.ti.com/.../1614671419711.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个奇怪的描述。 尝试从桌面图标启动 CCS 不起作用、但双击.ccsproject 文件会启动 CCS? 您是否设置了与.ccsproject 的某些系统文件关联?

    您已发布了哪些 CCS 版本和主机操作系统?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10 Pro - 64位

    CCS 10.1.0

    我安装了 CCS 10.2.0 -问题消失了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您试用10.2.0、很高兴听到问题消失了。

    我怀疑您的10.1.0安装有一些损坏。 我不熟悉您描述的情形。

    Ki