This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "Code Composer Studio 许可信息"未显示在帮助菜单中

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/982666/code-composer-studio-licensing-information-not-shown-in-help-menu

我正在尝试确定安装 Code Composer Studio (7.3版)的许可信息。  当我选择"帮助"时、菜单中没有"Code Composer Studio 许可信息"条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下任一位置找到许可信息:

    \ccsv7\doc\TSPA Modified.doc

    或清单文件:

    \ccsv7\doc\CCS_7.3.0_manifest.html

    和:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/CCS_7_3_0/exports/CCS_7.3.0_manifest.html

    (查找 Code Composer Studio 许可证)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我不想查找许可协议本身。  我正在查找我输入的许可证服务器信息(很久以前)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    Ki-Soo 提到的 TSPA 文档是 CCSv7的许可协议。  对于 CCSv6、v5和 v4及更早版本、有节点锁定和浮动许可证可用。  使用 v7、我们停止了 CCS 许可证的收费、并切换到了该许可证。  因此、没有用于设置 CCSv7的许可证服务器。

    此致、

    John